This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:推荐用于12V 输出的升压稳压器

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, LM4510, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393008/tps61046-recommended-boost-regulator-for-12v-output

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: LM4510TPS61372

工具与软件:

尊敬的论坛

我正在寻找一个升压稳压器、它可以将3.6V 锂离子电池组转换为12V-14V 输出、并具有最佳效率、而无需使用外部整流二极管。 该稳压器用于为一组4-20mA 供电

传感器、因此在第一个原型设计中、电流输出必须从25变为125mA。

可以为我完成此项工作提供什么稳压器。 封装必须尽可能小。 我预先选择的稳压器是 LM4510和 TPS61046、它们看起来很适合我的应用

但是、如果您有更多适合此应用的器件、我将非常感谢您的建议

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    当 Vin = 3.6V 且 Vout = 14V 时、TPS61046无法输出125mA。

    对于您的应用、TPS61372应是更好的选择125mA、因为它具有比 TPS61046更高的输出能力(>WCSP)和更高的效率、并且采用小型 WCSP 封装。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei

    感谢您的及时回复! 请告诉我、此稳压器是否可以工作并提供在3V 至4.2V (即电池工作电压)范围内要求的电压和电流?  

    好的

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    是的、  当 Vin = 3V 到4.2V 且 Vout = 12V 到14V 时、TPS61372可以为125mA 提供25个。

    当 Vin = 3V 且 Vout = 14V 时、最大 Iout 约为450mA。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Lei

    我想我将在设计中使用此器件

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    谢谢你。

    抱歉、我更正了上一个回复中的一个拼写错误。 当 Vin =时、正确答案应该为"... 3V 至4.2V"、而非"...当 Vin =时 4V 4.2V"。

    此致

    Lei