This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032失效

Guru**** 2509665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390759/tps61032-failure-of-tps61032

器件型号:TPS61032
Thread 中讨论的其他器件: BQ24297

工具与软件:

您好!

我们在 设计中使用 TPS61032RSAR、有2种情况下 IC 会损坏(VCC 和 GND 会短路)。

1.当我们连接电池时,有时 IC 会损坏。 它不是100%失败。 它在数字上是随机的。 (此条件下不存在直流输入)

2.当我们把产品进行长期测试时,在这种情况下 IC 也受到损害。

产品 均支持5V 直流输入和电池(4.2、5A)

TPS61032的输入来自充电器 IC (SYS 引脚)、下面附加的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以切断 D35并测试器件的输入和器件的 SW 电压以及电感器电流和 Vout?

    故障类型是什么、无输出且器件在复位后无法重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、 重置后设备无法重新启动。 (似乎 IC 损坏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了输出、因此不会得到任何输出。 我们检查阻抗、发现引脚显示与 GND 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们没有电流探针、因此无法获取电感电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测试一下 ESD 体二极管是否仍然有效?

    IC 在什么情况下损坏? 我看到第二个图中的 Vout 为5V。 这是好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有明白您对 ESD 体二极管的观点、您能解释一下吗。

    当我们插入并拔出电池接头时、IC 被损坏(没有直流电源)

    是的、Vout 为5V、这是一个很好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表有疑问、在功能方框图中、PMOS 被连接在低侧、而 NMOS 被连接在高侧。

    但在细节如下面所示它是反向的,你能不能清除这个疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉有误导性。 内部低侧是 NMOS、而高侧实际上是 PMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有明白您对 ESD 体二极管的观点、您能解释一下吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,器件的每个引脚都有内部保护二极管 ,例如,在 VIN 和 GND 之间,二极管的方向是 GND+和 Vin-,所以当你用万用表(二极管)功能测试 GND 和 Vin 时,就会有一个0.5V 的传导电压(二极管电压)。 SW 到 GND、VOUT 到 GND 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们检查了 ESD 体二极管电压、结果如下

    IC 似乎损坏、SW 引脚二极管电压为零。 且 IC 为0.552V。

    你对此有何看法? SW 引脚损坏?

        损坏 损坏 好的、IC
    引脚编号 引脚名称 IC1 IC2 IC3.
    1. VOUT 测试点 0.549 0.549 0.552.
    2. 常闭 来实现该操作 来实现该操作 来实现该操作
    3. 软件 0 0 0.512
    4. 软件 0 0 0.512
    5. PGND 0 0 0
    6. PGND 0 0 0
    7. PGND 0 0 0
    8. VBAT 0.58. 0.58. 0.586
    9. LBI 0.67 0.67 0.678.
    10. 同步 0.68 0.68 0.682.
    11. EN 0.68 0.68 0.681
    12. LBO 0.572 0.572 0.575.
    13. GND GND GND  
    14. FB 0.67 0.67 0.68
    15. VOUT1 0.549 0.549 0.552.
    16. VOUT2 0.549 0.549 0.552.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC1和 IC2 NOK 以及 IC3正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    IC1和 IC2低侧 MOSFET 实际上短路。 你是对的。 您能否确定这些 IC 在什么情况下失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、当没有为电路板提供电源时、当我们将电池连接到电路板时、电路板会损坏(不是每次都损坏)。 电池通过连接器连接。

    我还分享了原理图。

    输入来自充电 IC (BQ24297)的 VSYS 引脚。  

    可能的原因是什么?

    1. L9电感器中的任何一个正在消耗大电流?

    2.或者当我们连接电池时会出现电压尖峰,导致 IC 受损?

    您能建议我们如何检查?

    预防故障的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议测试电感器电流、并检查 Vin 尖峰和 SW 尖峰、因为高尖峰肯定会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过电子邮件进行沟通 方便的波形传输。  

    nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发送了邮件波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们可以通过电子邮件进行沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在等待回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉昨天很忙。 请通过电子邮件给您回复