This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ79631-Q1:什么""MISC"?"的含义

Guru**** 2521270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393264/faq-bq79631-q1-what-s-the-meaning-of-misc

器件型号:BQ79631-Q1

工具与软件:

您好!

  我正在阅读 BQ79631-Q1的数据表、有一个关于 AUX ADC 测量的问题。 我看到 AUX ADC 运行 MISC 测量、包括一些内部基准电压。 但我找不到"MISC"的全名、那么"MISC"的含义是什么?

  感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vickie:

    MISC 表示杂项、因此 MISC 测量只是表示一组不同类型的测量。 对于 BQ79631-Q1、AUX ADC 其他测量值为:PWR 引脚、REFL、VBG2、VCM1、AVAO_REF、 AVDD_REF、OV DAC、UV_DAC。  

    此致、

    巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry

      感谢您的回答! 这对我的学习有帮助。

    Vickie