This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:不带复位计时器的窗口看门狗?

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393279/tps3430-window-watchdog-without-reset-timer

主题中讨论的其他器件:TPS3430

工具与软件:

大家好!

  Im 测试我们已经开发的原型 PCB、并且将 TPS3430用作电路的一部分。 我们在1-10ms 窗口内向 WDI 输入发送一个脉冲、以使电平转换器的输出使能保持启用状态。

如果脉冲到达得太晚或太早、则将使输出使能取消置位以指示故障。 当我们故意禁用 WDI 输入脉冲以测试它是否正常工作时、不管复位延迟是否生效、我们将获得 TPS3430的瞬时输出、这是不希望的?

复位延迟设置为约3.2秒(CRST 上的电容器为1 μ F)、当 WDI 脉冲恢复(我们喜欢!)时、复位延迟为~3.2秒。  

我注意到了应用手册、即在取消置位时锁存 WDO 输出、这看起来不错、但我想知道是否存在一体化解决方案、然后我继续研究添加锁存电路(可能添加了 D 触发器部分、以便微控制器可以在不断电的情况下对其进行复位)。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁存电路(完全源自之前在 E2E 上的搜索)作为屏幕截图随附。 我推断了对触发器输出上开漏缓冲器的要求、因为它是一个推挽输出。 这大概可以正常工作并防止复位"脉冲"发生、但也可以确保在传入脉冲恢复/重新启动时在 WDO 复位之前得到复位延时时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您的原理图看起来很好。 遗憾的是、我们目前没有内置闭锁的窗口看门狗器件。

    Jesse