This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:建议的前馈电容值限制。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393508/tlv758p-recommended-feed-forward-capacitor-value-limit

器件型号:TLV758P

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

符合 TLV758P 规格。 数据表(SBVS351D 于2023年10月修订)第20页 参考了建议运行条件表、以获得建议 CFF 值的指导。 不过、我在这里没有看到。

在这款客户端的应用中、输入将是锂离子聚合物3.3V~4.2V、输出 将是3.1V (高达500mA)、我想使用150pF CFF。 该 LDO 是否具有保持稳定所需的 Cff 上限?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    该 LDO 无需 Cff 即可保持稳定性。  可以使用更高的电容 Cff;但是、启动时间会增加。 非常高的 CFF 可以降低反馈环路的带宽并降低瞬态性能。 150 pF 是 Cff 的合理值。

      如果您想了解有关此主题的更多信息、请参阅《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》(TI.com)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!