This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池充满电后 SOC 何时开始下降

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392121/bq4050-when-does-the-soc-start-to-drop-after-the-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我们的测试数据和固件设置如下所示。 为什么当电池电压低于3350mV 时 SOC 不会立即下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将 bqStudio 日志和 gg 文件发送给我们吗?  

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GG 文件是该公司的内部材料、我们无法直接提供这些文件。

    您需要哪些参数? 我们可以在评估之后提供一些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    我将在星期一回复您。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    为了进行调试、我们必须查看 gg 和日志文件。 如果可行、您可以向我发送私人消息。

    此致、

    Siddharth