请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
我们的测试数据和固件设置如下所示。 为什么当电池电压低于3350mV 时 SOC 不会立即下降。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.