This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050

Guru**** 2513915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392968/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050

工具与软件:

您好!

我想获得一些问题的答案:

1.从我给电池分配电压到电池输出电压的最长时间是多少?

2. FET 关断时间的默认时间为10秒,延迟时间的默认时间为20秒。 是否有办法更改这些值? 这些值的最短时间是多少?

3.执行 Moment SHUTDOWN Mode 命令0x0010后、完成停机需要多长时间?

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arkadi:

    [报价 userid="394498" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392968/bq4050-bq4050 "]从我为电池分配电压到电池输出电压的那一刻到电池输出电压的最长时间是多少?

    为了保护目的,电量计将能够立即处理电压,然而,如果你从 Voltage()寄存器中读取电压,我相信这个值是由一秒的平均值(如果在正常模式下)产生的,所以它应该每秒钟更新一次。

    Unknown 说:
    3. 执行 Moment SHUTDOWN Mode 命令0x0010后、完成关断需要多长时间?[/QUOT]

    我认为这是基于延迟、但如果发送两次命令、它应该立即进入 SHUTDOWN。

    此致、

    Anthony Baldino