This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:关于 AGND 和 PGND 的布局问题

Guru**** 2535870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160-Q1, LM5160, TIDA-00199, PMP20330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393213/lm5160-q1-layout-questions-about-agnd-and-pgnd

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5160TIDA-00199PMP20330

工具与软件:

您好!

我正在使用  LM5160-Q1 Fly-Buck 拓扑进行 PCB 布局设计、

我已阅读 LM5160 Fly-Buck (隔离式降压)用户指南和 PMP20330的 PCB 布局、TIDA-00199

在所有这些文件中、AGND 引脚和 PGND 直接连接到同一接地层、

 如果我 将它们分开到两个接地平面上并在一个点将它们连接在一起、这是否会是更好的布局设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    感谢您发送编修。  你的思想是没有错的,它是一个通用的方式做良好的做法。  然而,由于这款设备的 AGND 和 PGND 引脚彼此相邻,单个点应位于两个引脚和 IC 底板之间,开发团队认为----他们最有可能在将该部件投放市场之前通过实验验证----两个引脚可以直接连接到同一个接地平面,如数据表和 EVM 用户指南中的建议布局示例所示。  因此、您可以选择任一种方式。  提醒一下、如果您不分离、请尝试尽可能靠近数据表 建议的布局。   

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao