This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:1.5A 源错误似乎得到了修复?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392879/tps25750-1-5a-source-bug-seems-to-be-fixed

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ25792

工具与软件:

您好!

我有一个采用 TPS25750的旧设计。 据称、由于 TPS25750不识别1.5A 电源、我们正在迁移到 TPS25751。 但是、我最近使用 I DESIGN 的1.5A 电源(使用 CC 线路上22k 上拉电阻配置的1.5A)对此进行了测试、IC 似乎按照预期以1.5A 的方式使用 BQ25792进行充电:

当我切换到支持3A 的 USB 防火墙时、我就接近了我期望的3A 值。

某些版本的 TPS25750中的该错误是否已修复、或者如果您使用最新版本的在线配置器编写补丁、该错误是否已修复?

谢谢

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    您使用的 GUI 是哪个版本? 您能分享您的.json 吗?

    此外、这是 USB-C PD 5V 合约、还是仅5V 隐式合约?

    我不是完全确定,但我不认为一个特定的错误是解决了750。 751中有一项功能不受750支持、该功能可实现与您所描述的行为类似的行为。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、这是一款简单的基于 CC 电阻器的合约。 在源极侧为22k Ω 上拉。  

    很遗憾、我没有 JSON、但这是一个非常基本的配置。 没有什么进展、只是调节充电电流。

    是的,我同意,我甚至看芯片认为我必须有一个751在那里,但它肯定是750。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    是否将 BQ 器件连接到了连接器的 D+/D-?

    如果可能、当连接每个壁式适配器时、您是否能够获取和共享 TPS25750和 BQ25792之间 I2C 流量的 I2C 日志?

    我想看看1.5A 和3A 电流情况之间是否有任何主要差异。 在默认项目中、看起来我们没有针对 BQ 进行过任何修复。

    谢谢。此致、

    Chris