This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:电路说明

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392922/bq76952evm-circuit-explanation

器件型号:BQ76952EVM
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010074

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
浏览 BQ76952EVM 的设计文件、我可以看到在放电 MOSFET 的 FET 连接页面中使用了 N 沟道 MOSFET。 研究电路图后、我发现它用于 在充电器接通时提供反极性保护。 需要了解具体的工作原理以及是否有其他方法可以实施保护?
随附了图像以供参考。


在充电器反极性的情况下、Q10的工作原理是什么? 研究后发现、在参考设计 TIDA-010074中找到了类似的电路。
TIDA-010074中使用的电路与这里的电路相同、但它包括另一个用于充电 MOSFET 的电路。 涉及充电 MOSFET 的电路使用 P 沟道 MOSFET。 该电路的工作原理是什么?

作为参考、

谢谢!
Naveenkrishna V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Naveenkrishna、

    感谢您的耐心。  

    第2节和第3节、反向充电元件选型 BQ769x2电池监控器的多个 FET 中的) 应用手册应能帮助您获得有关具体需求的更多信息。

    您在参考设计 TIDA-010074中发现的电路是快速关断电路的一部分、与此 EVM 的反向充电保护电路无关。

    此致、

    亚历克西斯·H·