This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:PD 未上电

Guru**** 2383230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379EVM-106, TPS2378EVM-105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387012/tps2379-pd-not-powering-on

器件型号:TPS2379
Thread 中讨论的其他器件: TPS2378EVM-105

工具与软件:

我设计和 MFR'ed 电路下面,由于某种原因,它不能通电. 在某一点上、电路的一个版本通电并 在此 POE+交换机上运行。 当我尝试其他几个开关时、它停止工作。 然后、我再次尝试以前的开关、它出于某种原因而油炸了开关。 不、我怀疑我制作的电路完全正确。 我尝试了几款开发的主板、它们甚至都不会显示它们正在尝试切断电源或与 Cisco 交换机或 此交换机进行协商。 如果您需要更多电路图来诊断我的问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您发送编修!

    我们会查看您的原理图、并在5个工作日内给您回复。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要完整的原理图、请告诉我、我将为您提供完整的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的答复。 我会通过电子邮件与您联系、请通过电子邮件分享原理图。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    接地和输入电容器会有一些问题。  

    1、VSS 和 RTN 不应在电路中连接;

    2. EP 应连接到 VSS;

    3.数据接地通常是隔离的,没有连接到 VSS 或 RTN;

    4.输入电容需要为0.05 - 0.12 μ F  

    此外、您可以查看下面的参考设计、可能会有所帮助。

    TPS2379EVM-106: https://www.ti.com/tool/TPS2379EVM-106

    TPS2378EVM-105: www.ti.com/.../TPS2378EVM-105

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这绝对有帮助,现在我还有一个问题... 此电路是否提供完整的 POE+ 25W、或者我是否需要提供一些软件实现来请求它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的答复!

    PSE - PD 可进行硬件分级、通过利用不同的 CLS 电阻值、您可以配置 PD 可从 PSE 接收的最大功率。 在 PD 端无需编写软件。

    例如、当您设置 CLS = 63.4欧姆(4级)时、PD 可以从 PSE 获得高达25.5W 的功率。 同时还取决于您的 PSE。 如果 PSE 仅为额定功率(高达15.4W 输出)、则 PD 输入功率将限制为12.95W。

    下表可能会有所帮助。 考虑到100M 以太网电缆的铜损耗、PSE 输出功率高于 PD 输入功率。  

    级别

    参数

    #对

    更加重要

    PD 上电

    0

    1.

    2.

    15.4W

    13.0W

    1.

    1.

    2.

    4w

    3.84瓦

    2.

    1.

    2.

    7瓦

    6.49瓦

    3.

    1.

    2.

    15.4W

    13.0W

    4.

    2.

    2.

    30瓦

    25.5W

    5.

    3.

    4.

    45瓦

    40.0W

    6.

    3.

    4.

    60W

    51.0W

    7.

    4.

    4.

    75瓦

    62.0瓦

    8.

    4.

    4.

    90瓦

    71.3W

    此致、

    Diang