This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040C25-LM404:在运算放大器反馈环路中使用 EP

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394028/lm4040c25-ep-using-lm404-in-op-amp-feedback-loop

器件型号:LM4040C25-LM4040 EP
主题中讨论的其他器件:LM4040LM4040-N

工具与软件:

LM4040能否用于运算放大器的反馈环路中以限制输出电压摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    只要满足器件的电流额定值、将 LM4040放置在运算放大器的反馈环路中就没有内在的错误。 是否要使用 LM4040替换齐纳二极管?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jackson:

    是的、是这样。 我想对振荡器提供一些 AGC、并需要它在温度范围内保持稳定。 我计划在反馈环路中使用两个串联的 LM4040 (阳极至阳极)。 我相信将会有一个二极管的 Vf 来应对过热问题。  

    谢谢!

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    明白了。 如果满足数据表中表示的最小和最大阴极电流值、则在反馈环路中使用 LM4040可能不会有问题。 LM4040-N 数据表第43页包含了此应用的示例(如果需要的话)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf 

    谢谢!

    Jackson