This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:6 μ ö

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394024/bq77915-o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    如果电压超过4.2V 的时间超过一秒钟、也可以触发 OVP。 您可以在一段时间内尝试测量器件引脚上的电压、或在示波器上观察电压、以确保没有发生这种情况。 另外、放电 FET 是否也已关闭? 如果是这样、这将意味着 OCC。

    2.即使 CHG FET 导通、CHG FET 的体二极管仍允许从负载拉出电流。  

    此致、

    亚历克西斯·H·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    放电 FET 导通。 我已经测量了每个电芯、一旦一个电芯刚好达到4.0V、它就会触发

    OV 测试没有问题? 它应该这样做吗? 我发现在其他故障检测期间、电流和电压都接近零、但在本例中不接近零、这一点很奇怪。

    此致!

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    1. 器件引脚上的电压和电池上的电压也是如此吗? 您可能还需要使用电源而不是实际电池来测试是否有任何不准确之处。
    2. 根据您执行 OV 测试的方式、它的作用如同 OV 测试一样可确保电池单元不会过度充电。 体二极管允许电池放电/电流仍在流动。 在其他故障检测期间(例如 OW、OCC、OCD 等)、 除非满足某些条件以消除故障、否则 CHG 和 DSG FET 都可以无限期关闭、从而导致更接近零的电流/电压降。 表9-5. 故障条件、状态和恢复方法为您提供与之相关的更多信息。

    此致、

    亚历克西斯·H·