This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:数据表中未提供 LM2937IMPX-3.3/NOPB 3.3V 版本信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394525/lm2937-lm2937impx-3-3-nopb-3-3v-version-information-not-present-in-datasheet

器件型号:LM2937

工具与软件:

您好!

我注意到 LM2937的数据表缺少有关3.3V 版本的信息。 有人知道这些信息吗? 我要在新设计中使用此组件。  

提前感谢。

此致、

Leon Nagel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我查看了我们的数据存储库、但没有看到任何3.3V 数据。 看来、3.3V 版本的电压正好在美国国家半导体公司收购时添加到数据表中、数据也不能交给我们自己。 这在传统器件中很常见。 一个好消息是、3.3V 版本的大多数 EC 规格将优于5V 版本、因此您可以使用5V 数据作为3.3V 版本的基准。

    或者、如果您感兴趣、我可以帮助您转向使用较新工艺技术节点制造的器件、这种器件可能会更准确地进行说明并且可能具有更好的规格。 如果您有兴趣、请分享除输出电压(即输入电压、最大电流、PSRR 和噪声等任何关键注意事项或所需的特性)之外、您的应用的一些重要规格。

    此致、

    Nick