This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:MCU 在量产线上通过 I2C 更新固件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393549/bq27z746-fw-update-by-mcu-through-i2c-in-production-line

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户有10k R0固件器件、他们想将其升级到 R1、他们是否能够在生产线上通过 MCU 升级固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    今天可以获得您的反馈吗? CAN 固件可通过 MCU I2C 通信(而不是 EV2400+BQstudio)从 R0升级到 R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认 R1固件可通过以下链接获取、可以刷写到 R0器件上。 需要注意的一点是、这是默认固件、之前配置的所有寄存器都将需要重新配置、我建议拉取客户.gg、并将其上传到新固件。

    BQ27Z746-DEVICE-FW 支持软件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的支持。 想要再次与您核对:  

    在实验(EV2400+个人计算机)中:用户可以通过 BQstudio:entor ROM 模式升级固件并对 R1固件进行编程。

    在量产线(仅 MCU)中:用户能否直接对 R1 .srec 文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需进入 ROM 模式即可更改固件。

    是的、为 R1 .srec 上传参数配置。

    此致、

    Evan