This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:bq34z100

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392919/bq34z100evm-bq34z100

器件型号:BQ34Z100EVM

工具与软件:

您好!

我有一个具有6根导线的电池

  1. 一对电池电源
  2. 一对用于充电
  3. 一对用于开关接通/关闭电池

现在的问题是、如果我将充电线与 EVM BAT+和 PACK-连接、那么电源控制开关就不起作用了。
供应商建议我不要将充电线与电源线连接。

我测试了其他功能,如监控充电,放电。 一切都正常。 我只对充电器的布线连接感到困惑
有人能帮我解决这个问题吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使充电器导线与监测计断开连接、监测计是否仍能准确报告充电和放电电流、电压和温度?

    电池组是否具有集成保护功能?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我没有测试该器件。
    我在未连接充电线的情况下测试了放电、它工作正常、但要为电池充电、我必须将充电器线与电路板连接、然后它才会准确显示正在充电。 我不确定监测计是否可以在没有充电器线的情况下监测它。

    是否能够仅使用电池的电源线来测量充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定、我以前没有看到过这种电池设置、但我想可能不会。

    但是、我建议先进行测试以进行验证。 如果电量计准确地报告电压和充电电流、则没有问题。

    此致、

    Evan