This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:自举稳压器和 COMP RC 电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393894/lmr16006-bootstrap-regulator-and-comp-rc-circuit

器件型号:LMR16006

工具与软件:

尊敬的 TI:

我现在学习的是 LMR16006的方框图、我想弄清楚这些块将具有什么功能。

对于自举稳压器、我知道它用于 C_boot 充电、但我不知道它到底调节了什么、以及为什么它具有带隙基准输入?

关于带隙基准、我见过很多其他器件也包含这个块、那么为什么有很多器件具有这样的带隙基准?

对于 RC 电路、我想它是一个滤波器、可以消除高频噪声、使 EA 输出更平滑。 我的理解是否正确?  

非常感谢!

此致、

Tristan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    感谢您发送编修。  此设备的专家目前不在办公室。 让我来回答你。   

    1.自举稳压器为 MOSFET 驱动器使用提供稳定的电压。 电压电平未在数据表中披露、但该电压电平应远高于内部 FET 的 Vth。   

    2.带隙是一个稳定的参考电压、其他电路用来设定自己的合适工作点。  

    在 COMP 节点处的 RC 用于实现环路稳定性。  有关详细信息、请参阅一些 SMPS 控制理论文献。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我在这个问题上更加清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tristan。  我来结束该主题。   

    此致、

    Youhao