This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:替代 MAX20860AAFX+T 的建议。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPS546E25, TPSM8D6C24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392638/tpsm5d1806-replace-suggestion-for-max20860aafx-t

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件:CSD95520TPS53622TPS546E25TPSM8D6C24

工具与软件:

大家好、团队成员:

请问您是否可以建议更换 MAX20860AAFX+T?

Vin=12V 且输出为0.8V/60A。

下面是原理图、因为 未提供该数据表。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter  

    是否需要60A? 是因为我们有50A 单相转换器。

    您能否改为检查规格要求是什么、因为我们不能直接替换此 MAX 器件。 我们可以看看是否有可以满足其要求的器件、即 VIN、VOUT、IOUT、FSW、 效率、转换器与模块与控制器、单路与双路...等等   

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    VIN=5V (输入电压范围最高需要12V) 输出为0.8V/60A . 由于 MAX20860A 是双路输出、因此60A 用于组合2路输出。  

    频率为800kHz 客户最关心的是尺寸、他们需要的尺寸越小越好。

    我 之前建议 TPS53622 + 2x CSD95520、它们对于设计领域来说太大。

    请提供您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、TPS546E25是否是支持50A 输出的产品? MP 计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Peter、  

    我们没有双转换器。  您能看一下 TPSM8D6C24 35A 双路、70A 单路模块吗?

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、E25为50A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     TPS546E25的 MP 时间表是什么时候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    "你说什么? TPS546E25计划于明年年初上市。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    它意味着进行大规模生产、向市场发布同样如此。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的澄清。 如果没有其他内容、我现在将关闭该线程。

    谢谢!

    Calan