This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出10V

Guru**** 2596895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394439/lp2985-output-10v

器件型号:LP2985

工具与软件:

你(们)好

我想知道、 当输入电压为16V 时、该器件是否能够达到10V?谢谢

LP2985-10DBVT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    是的、当输入为16V 时、如果您选择的是10V 固定器件、该器件将能够调节至10V 输出。  

    此致!

    Hannah