This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:TPS61163A 调光问题

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394126/tps61163a-tps61163a-dimming-question

器件型号:TPS61163A

工具与软件:

您好!

从 d/s 中、我读出器件实际上正在使用 PWM 输入信号进行模拟调光、但并非真正的 PWM 调光(这意味着 LED 灯串电流保持恒定、但通过 PWM 斩波进行调光

这是真的吗?  

如果真、您是否还有具有真正 PWM 调光的器件?

谢谢你

Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief:

    是的、这款器件支持模拟调光。 那么、您是否只需要具有2个通道的纯 PWM 调光器件? 您可以告诉我 VIN 范围、VOUT 和 LED 电流等信息吗? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的反馈。 客户问题仅在于是模拟调光还是 PWM 调光。

    我刚才想、如果我们的器件能够与 TPS61163A 媲美、但具有 PWM 调光功能、我可以向客户推销这款产品。

    再次感谢您的反馈!

    - Arief