This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:3V 和2.7V 时的线路和负载调节

Guru**** 2586085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394541/lm27762-line-and-load-regulation-at-3v-and-2-7v

器件型号:LM27762

工具与软件:

尊敬的 e2e 支持:

输入电压为2.7V 和3V 时、我们是否有与数据表图5至8类似的图? 理想情况下适用于+/-5V 的输出电压。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    无法从2.7V 和3V 的输入电压生成+/- 3.3V 或+/-5V 的 Vout。 输出电压的绝对值将始终小于输入电压。 (正输出在 LDO 上有一定的压降。 负输出由反相的 VIN 产生、然后也会因 LDO 压降而降低。)

    此致、

    Andreas。