This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:请帮助确定最适合的芯片选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394116/bq40z50-r2-please-helps-to-identify-the-most-appropriate-chip-selection

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

TI 人好

请协助推荐充电管理芯片、要求如下:
1、输入电压范围最小为5 ~ 30V
2、支持两种电池充电,两种"3S 18650电池包"充电,或两种"4S2P 18650电池包"充电
3、充电电流支持软件调整。
4、最大充电电流不小于3A
5、支持充电信息读取,如电池过充、电池故障等

BQ40Z50是否是最合适的产品? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    是的、BQ40z50非常适合该应用。

    此致、

    Nick Richards