请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
TI 人好
请协助推荐充电管理芯片、要求如下:
1、输入电压范围最小为5 ~ 30V
2、支持两种电池充电,两种"3S 18650电池包"充电,或两种"4S2P 18650电池包"充电
3、充电电流支持软件调整。
4、最大充电电流不小于3A
5、支持充电信息读取,如电池过充、电池故障等
BQ40Z50是否是最合适的产品? 非常感谢!