This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400无法与我的 PC 通信

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394172/ev2400-ev2400-cannot-communicate-with-my-pc

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

正如其他人所说的、我无法让 EV2400与我的 PC 进行通信。 我已经下载了多个 bqStudio 版本、但没有一个版本适合我。 每次我尝试打开应用程序以连接到充电 IC 和电量监测计时、该应用程序都无法检测到 我的 EV2400。  

我已验证当我将 EV2400插入 PC 时它是否"在线"。 设备管理器列表会更新为新的"符合 HID 标准且经供应商验证的设备"、并且将其插入 PC 后、其正面的三个绿色 LED 会亮起。  

但是、每次我打开 bqStudio 时、它都无法检测到 EV2400。 我查看了一些论坛、发现此命令用于强制更新程序运行:ev2400_Updater  _v0032 -s、我在 CMD 中运行、能够看到此输出:

跳过将 EV2400置于 FWUpdater 模式

正在执行批量擦除...

回溯(最近的呼叫最后):

  第149行、位于中的"updater.py"文件

  文件"msp430\bsl5\hid.py"、第213行、位于 OPEN_CONNECTION 中

  文件"msp430\bsl5\hid.py"、第101行、打开

ValueError:USB VID:PID 2047:0200 not found (未找到 BSL 模式?) 或尝试-设备)

[5064]无法执行脚本更新程序  

我发现我的个人台式机和工作笔记本电脑都运行 Windows 11时都出现了此错误/问题。 为什么会发生这种情况? 如何使 EV2400正常工作?