This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137QML-SP:如何计算 PDmax @25oC 为2.5W?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394535/lm137qml-sp-how-the-pdmax-25oc-is-calculated-as-2-5w

器件型号:LM137QML-SP

工具与软件:

您好!

数据表6.1规定如下。
PDmax =(TJmax - TA)/TJmax RθJA = 150oC。
对于 T0 -39 = 2.5W、TA=25oC 时的 PDmax。
在这里、RθJA 的计算公式如下。
RθJA =(TJmax - TA)/PDmax =(150–25)/2.5 = 50 (oC/W)

然而、数据表6.4中指出 RθJA 为174 (oC/W)(静止空气@0.5W)和64 (oC/W)(500 LFM @0.5W)、所以这两个值与上面计算的50 (oC/W)不同。
如何计算 PDmax @25oC 为2.5W?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    热指标不是精确的值、因为它们受安装器件的电路板的布局和物理属性的影响-人们更好地将它们视为估算值。 由于测试是标准化的、热指标主要用于比较不同封装。

     计算得出的 RθJA 相对接近 500LFM 流动空气  RθJA (考虑到热指标不精确)。 在我看来、这可能是热模型值与物理测试板之间的不匹配。 请记住、该公式可能简化了器件的散热、因为热量也会通过除大气之外的其他方式散发(例如、将热量散发到电路板中)。

    谢谢!

    Sarah