This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:漏电流问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25792, TPS25750, BQ40Z50, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354773/tps25750-leakage-current-issue

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ40Z50TPS25751、BQ40Z50-R2

与之有关的人员:

我们将 TPS25750用于 USB-BC1.2和 PD 协议设计。 我们之前收到了 TI 的垃圾箱、一切似乎都正常。 但是、在进一步测试后、该 bin 文件会在 TPS25750 IC 上产生约2.5的高泄漏电流-3mA。 如果我们使用未覆盖 BC1.2的旧 BIN 文件、则包括 TPS25750、BQ25792、BQ40Z50和 MCU 在内的整个电路板的漏电流仅为360uA。

您可以帮助查看 bin 文件并进行必要更新吗?

我将单独共享该 bin 文件、因为我在此处上传文件时遇到问题。

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请给团队几天时间来调查该问题并提供反馈。

    您要在哪里测量泄漏电流? Vin3V3? D+/D-?

    您能否分享您的原理图?

    您是否也有 json 文件? 您应该能够从文件资源管理器中将其拖至 E2E 主题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯托弗您好:

    感谢您的答复。 是的、我可以共享原理图、但我在此处上传时遇到了问题。 我会让我们的 FAE 把密码交给您。

    泄漏位于 VIN_3V3上。

    我没有 JSON 文件、因为 bin 文件直接由 TI 生成(字段)。

    我们对充电行为的预期:

    USB-C/USB PD 输入:

    5V/3A

    9V/2A

    12V/2A

    15V/2A

    20V/2A

    传统协议:

    5V/0.5A

    除 USB-C/5V PD 之外、所有其他5V 输入可限制为0.5A。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:  

    这是纯接收设计吗?

    Field 目前不支持这些产品、但我想联系他、看看他是否还有一些设计文件。

    您还可以指定您提到的两个 bin 文件的名称吗? Bilge 共享了 bin 文件、但有4个文件、因此我想确保测试的文件正确无误。

    C3DCP_ChenREQ_18Dec 是 BC1.2认证吗?

    另外、我假设在测量电流时您在没有连接的情况下进行测试?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的答复。 是的、它是仅受电方。

    我们确认该电子邮件中的所有4个 bin 文件都存在高泄漏电流问题。 正常泄漏的"旧" bin 文件是直接从在线配置工具生成的、 但它不支持任何旧协议。

    测试是在连接所有 IC 的情况下进行的。 但使用旧的 bin 文件的泄漏电流只有350uA、电子邮件中的4位、包括  C3DCP_ChenREQ_18Dec、泄漏电流约为3mA。 使用了同一块电路板。

    BTW、充电器 IC 为 BQ25792。 预充电电流是400mA 理想值和100mA 最小值。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Chen、

    请留出几天时间进行测试和回应。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    近况如何? 有任何相关更新? 我们面临着巨大的压力、整个系统都在等待解决办法。 非常感谢您的帮助。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否检查来自 PD 控制器的 I2Cm 线路并报告电压? 在使用 EVM 进行测试期间、我会看到加载二进制文件时出现类似的电流消耗问题、并且看起来其中一条 I2C 线路被拉至低电平。 如果此引脚连接到 LDO3V3、则可能会导致额外功耗。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我们在 I2Cm 上尝试了电压、 两者均由 LDO3V3上拉。 然后、我们进一步尝试使用旧的 bin 文件、它们也被拉高。  

    我们还尝试移除 EEPROM IC、但泄漏电流是相同的。

    您可以帮助生成新的 bin 文件吗? FAE 的电子邮件中包含了所有配置预期。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我最后还在做一些测试 字段向我提供了一个 json 文件来生成 bin、但每当我这么做时、I2C 线都会被拉低。 我最初以为这是额外负载的原因、但从您的反馈来看、情况似乎并非如此。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    因此、根据您的测试、I2Cm 线路被拉至低电平、这会导致 LDO3V3向 GND 的漏电流。 让我仔细检查并确认 agian。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这正是我在初始启动时注意到的情况。 与此同时、我会和团队核实启用 BC1.2是否会导致额外的电流消耗。 它将启用能够检测 D+/D-线路的功能、我不确定是否有其他电路在此期间消耗功率、

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还尝试移除 EEPROM IC、但泄漏电流相同。

    我还尝试了断开 EEPROM、还看到了更高的漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    I2C 问题与 EVM 相关、它不支持您使用的 BQ 控制器。

    我找到另一个影响电流消耗的设置。

    请尝试这些二进制文件、我认为它们应该可以解决泄漏电流问题。

    e2e.ti.com/.../CACDP_5F00_CHENReq_5F00_8MAY.bin

    e2e.ti.com/.../CADCP_5F00_CHENReq_5F00_8MAY.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    非常感谢。 我们将进行测试并告知您。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此感谢、请检查 VIN3V3电流。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我们进行了一些初始测试、看起来泄漏电流已降至平均500uA。 在350uA 时、它仍然高于旧箱、但要好得多。

    但是、当我们测试 USB 2.0充电(计算机电压为5V、0.5V (2.5W))时、功耗高于预期。 BQ40Z50将充电电流读取为400mA、电压约为8V、因此功率超过3.2W。 如果连接了任何传统协议、则可能存在此风险。

    电压 进行了测试
    8025. 402.
    8031. 401.
    8035. 402.
    8042. 402.
    8047. 401.

    请帮助检查。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    电压是8V、这是什么意思? 这是 VBUS 吗? VSYS?

    当您提到"USB2.0正在充电"时、PD 控制器是用作受电方还是供电方?

    是否要降低充电电流? 从电子邮件中、听起来您和 Field 同意将其设置为400mA?

    如果我明白、您只期望绘制2.5W、而绘制3.2? 您能否测量 USB-C 端口的输出功率来查看消耗的功率?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    非常感谢您的及时回复。

    1.电池电压约为8V、所以 VBAT 和 VSYS 为8V。

    2.这是一个纯接收应用程序。 PD 控制器连接到计算机 USB2.0端口、从 BQ40Z50电量监测计 IC 读取电压和电流。 因此、电池在400mA 下充电、电压为8V、表示电池为3.2W。

    3.我们想用400mA 进行预充电、但是充电功率不应该超过 USB 端口的功率。

    4.是的,USB2.0端口仅支持2.5W,但 PD 控制器和充电器消耗的功率超过3.2W (考虑到效率)。 对于 USB-C/USB PD 适配器、它们具有我们目前为止测试得出的预期电流/功率。

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    返回到配置预期:

    对于 USB-C/USB、PD 控制器的输入电流(适配器或 PD 端口的电流消耗):

    5V/3A、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A

    2.适用于任何传统 USB:5V/0.5A

    3.预充电电流: 400mA 理想值(受输入限制), 100mA 最小值。  

    4、正常充电电流:2A 理想电流(受输入限制)

    请帮助检查 bin 文件。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    再次感谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    连接 USB-C 电缆时、是否可以获取 PD 控制器和 BQ25792之间流量的 I2C 日志?

    具体而言、我想看看是否存在对 reg0x06输入电流限制进行的任何写入。

    由于我们将预充电硬设置为400mA、因此 BQ 需要限制输入侧的功耗。 我们需要检查 PD 控制器更新时使用的值。

    此外、当系统连接并消耗电力时、是否可以检查并报告这些位的状态?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我们仍在收集您所需的数据。 同时、您是否有 bin 更新?

    我们的预期非常简单。 它是一个纯受电器件。

    USB-C/USB PD (输入):高输入电流:5V/3A、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A

    USB 传统协议(输入):5V/0.5A

    预充电电流(输出):100mA 最小值、400mA 理想值(但不超过电源限制)

    快速充电电流 (输出):2A (但不超过电源限制)

    谢谢!

    Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您要求的某些更改依赖于数据的结果。

    PD 控制器将预充电电流设置为固定值、在本例中为400mA。 它没有设置"最小值"。

    TPS25750  没有 更新了不同灌电流 PDO 的输入电流限值。 对于传统充电、PD 控制器不会更新 BQ 以减少功耗。 为此、需要 EC/MCU。 后继器件 TPS25751提供了一些修复功能  

    下面是一个二进制文件、其中进行了一些更改:

    e2e.ti.com/.../CA_5F00_ChenReq_5F00_21May.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您发送编修。 那么对于 TPS25751、它可以解决此问题?

    另外、如果我们继续使用 TPS25750、可能需要使用 MCU 来控制电流? TPS25750是否会识别 USB 传统协议且 MCU 可以检查?

    谢谢!

    Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    PD 合约添加的一项功能是获取有效拉电流/灌电流合约并对特定的 BQ 器件进行编程、从而根据有效合约限制供电/消耗功率。 TPS25750中不包含该器件。

    BC1.2是一种奇怪的情况。 与团队核实后、它应该可以帮助解决该问题、但电压/电流编程可能无法涵盖旧充电的所有情况。 此功能目前适用于 PD、但对于 BC1.2则可部分工作。 该小组目前正在努力实现其中的一些功能。

    [报价 userid="259462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354773/tps25750-leakage-current-issue/5208620 #5208620"]此外、如果我们继续使用 TPS25750、可能需要使用 MCU 来控制电流? TPS25750是否会识别 USB 传统协议且 MCU 可以检查?[/QUOT]

    正确、TPS25750不会更新 BQ、您可能需要使用 MCU 检查连接状态并相应地更新 BQ。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的确认。 我们正在尝试获取一些 TPS25751D 用于测试。

    您能否帮助确认 TPS25750是否可以识别 USB 传统协议?  以及是否可以禁用所有传统协议? 因此、电池只会在 USB-C 或 PD 上充电、并且不会响应 USB2.0或任何其他端口。 在这种情况下、它不会从传统 USB 端口过载电流。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会对此进行调查并提供响应。 请相应地预计会有一些延迟。

    谢谢!
    字段中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    TPS25750可以识别 BC1.2、是否有其他您正在考虑的传统协议? 它将识别、但如前所述、它不会针对 BC1.2合约相应地更新电池充电器。

    可以、可以禁用 BC1.2和一些其他传统协议。

    Attached 是禁用 BC1.2和传统协议的二进制文件。

    e2e.ti.com/.../CA_5F00_ChenReq_5F00_28May.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    很好。 非常感谢您的确认。 我们将尝试此 bin 文件、同时还测试 TPS25751D IC。 如果我们使用 TPS25751D、我假设需要一个新的 bin 文件。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果我们使用的是 TPS25751D、我假设需要一个新的 bin 文件。

    是的、是这样。 对于新器件、我们发布了更新的 GUI、该 GUI 有非常相似的问题、但需要生成一个新工程。 我建议您首先查看 GUI。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这是外部 TI 驱动器的链接和密码。 不要在这里添加任何受 NDA 限制的内容、其中包含我们前面讨论过的 Web GUI 的.exe 文件。

    tidrive.ext.ti.com/.../6cf99962-16d8-4c4e-83cd-7c3f734004eb

    |2YkF27M

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    您是否还可以共享该链接以供在线使用?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    https://www.ti.com/product/TPS25751

    请尝试产品页面上的配置工具链接。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我们正在尝试器件 TPS25751、生成 bin 文件时有两个问题:

    1.对于 BC1.2、只规定了 CDP、DCP。 我们可以仅使用 SDP 吗?

    2.对于"电池电量耗尽清除阈值",它是固定的,不能改变。 我们能否为 TPS IC 设置一个值来自动清除 DBfg?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 对于 BC1.2而言、仅规定了 CDP、DCP。 我们是否可以仅使用 SDP?[/QUOT]

    不过、端口配置寄存器中 BC1.2的寄存器字段只允许这两者。

    2. 对于"Dead Battery Clear threshold"、它是固定的、不能更改。 我们是否可以为 TPS IC 设置一个值自动清除 DBfg [/报价]

    您在哪里能看到此字段? 我不熟悉此设置、需要与团队核实。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的答复。

    1.如果仅支持 CDP/DCP 功能、如何针对 USB2.0和其他传统协议控制流向500mA 的电流? 基本上、我们期望所有的传统端口都只使用500mA、而只有 USB-C/USB PD 将使用更高的电流进行充电。

    2.这是 GUI 的最后一个字段。 18)无电蓄电池清除阈值是什么?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 如果仅支持 CDP/DCP、如何控制流入500mA 的电流、适用于 USB2.0和其它传统协议? 基本上、我们的预期是所有仅使用500mA 的旧端口、并且只有 USB-C/USB PD 将使用更高的电流进行充电。[/报价]

    我们能够检测 SDP、它应该落在"Detect BC1.2 Chargers Option"(检测 BC1.2充电器选项)下方。 BC1.2检测应处理 SDP

    如果要广播隐式500mA、只需使用 端口控制寄存器中的 TypeC 当前字段就可以了。

    2. 这是 GUI 的最后一个字段。 18)电池电量耗尽清除阈值是多少?

    当我在调查问卷中选择 BQ2579x 器件时、此字段显示为灰色。 与团队交谈时、听起来这是一个仍在实施、尚未准备就绪/正式的功能。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您提供的信息。

    1.对于500mA、如果为此使用 Type-C 电流字段、在 USB Type-C 模式下、我们是否仍具有正常的5V 3A 电流? 我们的目标仍然是相同的传统协议5V/USB 500mA 和 USB-Type C/USB PD 5V、3A 和其他高压大电流输入。

    2.好的。现在 DBfg 仍然需要由 MCU 清除? 您是否有正式发布此功能的时间表?

    我已经生成了一个 bin 文件、它正在测试中。 如果问题仍然存在、我可能会寻求更多的帮助。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 对于500mA、如果我们为此使用 TypeC 电流字段、当它为 USB-Type C 时、我们是否仍然具有正常的5V 3A? 我们的目标仍然是相同的、传统协议5V/USB 500mA 和 USB-Type C/USB PD 5V、3A 以及其他高电压大电流输入。[/报价]

    这里有几种不同的协商。 有传统的 BC1.2、只有 Type-C、有 Type-C PD。

    TypeC 电流将仅将 Type-C 限制为默认电流、该电流为500/、具体取决于900mA 速度(usb2与3)。 这里的主要特点是、作为拉电流器件、我们将广播这两个电流能力、并与远端灌电流器件兼容。

    2. 好的、那么目前仍需要由 MCU 清除 DBfg? 您是否有正式发布此功能的时间表?

    是的、我不确定此功能的时间安排、它当前在开发优先级列表中不是很高。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    我为 TPS25751生成了二进制文件、但它似乎效果不佳。 两个主要问题仍然存在:

    1. BC1.2覆盖范围。 它仍然通过 USB2.0和类似传统端口消耗更大的功率。

    2.漏电流:漏电流的测量结果是2.5mA、比旧的要好一点、但仍然偏高。  

    我会将 bin 和 JSON 文件分享给我们的 FAE 并传送给您、因为在这里上传文件遇到问题。

    您能帮助生成和共享 TPS25751的 bin 文件吗? 预期与之前相同。  

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1、在这种情况下,你还在做水槽吗? 您能否通过电源状态寄存器的寄存器读取情况进行确认、并确保输入 BC1.2合约? "它仍然通过 USB2.0和类似的传统端口消耗更多功率"是什么意思? 测试期间是否达到功率限制?

    2.在 GUI 中、启用 Advanced Config 并导航到"Sleep Control Register"(睡眠控制寄存器)。 选择启用睡眠模式字段以启用 PD 控制器的低功耗模式。

    你可以在这里分享 json 和二进制文件,只需将文件拖动到回复中,我附加了你在下面分享的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS25751-config-prelim.json

    e2e.ti.com/.../TPS25751-prelim.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的答复。 我对 bin 文件进行了一些更改并进行了测试。

    1.是的,它只是接收器。 二进制更新后、我们可以看到所有6个 PDO、包括5V/0.5A、5V/3A、9V/2A、12V/2A 15V/2A 和20V/2A。 不过、5V/0.5A 并不能真正正常工作、它仍然会覆盖 USB2.0端口的电流。 插入旧笔记本电脑时、它会警告 USB 端口上的错误、 测量结果为1A、是标准500mA 的两倍。

    2、选择"睡眠模式"后、泄漏电流的问题会得到缓解。 在测试过程中、我们注意到激活时间相对较长、但总的来说比之前要好得多。

    3.在配置中、预充电电流设置为120mA。 但是、在预充电期间它始终是400mA。 您可以帮助检查吗?

    我不确定是防火墙问题还是我的计算机问题、但我仍然无法在此处上传文件。 当我拖动文件时、会显示"upload"(上传)、然后没有真正添加的内容。 我会直接向您共享文件。 抱歉。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 是的、它是纯受电方。 二进制更新后、我们可以看到所有6个 PDO、包括5V/0.5A、5V/3A、9V/2A、12V/2A 15V/2A 和20V/2A。 不过、5V/0.5A 并不能真正正常工作、它仍然会覆盖 USB2.0端口的电流。 插入旧笔记本电脑时、USB 端口会发出错误警报、 测量结果为1A、是标准500mA 的两倍。

    USB 2.0指的是 USB-A 还是非 USB-C PD 端口? 这些端口的要求与 USB-C PD 不同、且仅 Type-C 需要提供的最小电流为900mA (~1A)、这可能是它消耗如此大电流的原因。

    3. 在配置中、预充电电流设置为120mA。 但是、在预充电期间它始终是400mA。 您可以帮助检查吗?

    您如何确定预充电电流是400mA? 直接测量或读取寄存器? 如果您尚未读取寄存器0x08 (PRECHG CURRENT_)、这段时间内能否读取寄存器0x08? 我检查了 I2C 写入、看起来配置应该只将值 0x03写入寄存器0x08、这应该对应于120mA。 您共享的.json 看起来很好。

    我不确定是不是防火墙问题、还是我的计算机、但我仍然无法在此处上传文件。 当我拖动文件时、会显示"upload"(上传)、然后没有真正添加的内容。 我会直接向您共享文件。 很抱歉。

    噢、明白。 不用担心!

    (出于跟踪目的而共享的文件)

    e2e.ti.com/.../TPS25751-config-prelim-07_2D00_09_2D00_2024.json

    e2e.ti.com/.../TPS25751-BIN-Prelim-07_2D00_09_2D00_2024.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的答复。 对于以上问题:

    1. USB2.0端口是指旧电脑上用于连接键盘或鼠标的端口,应具有500mA 限制。 我们只想使用5V 500mA 来覆盖所有传统协议。 您能帮助配置 bin 文件来覆盖此内容吗?

    400mA 已通过电池电量监测计 BQ40Z50-R2 IC 准备就绪。 我认为配置为120mA、正如您已经验证的。

    那么、到目前为止、我想我们仍然缺少一些点、就像以前一样。 您能帮助生成 bin 文件吗、它可以涵盖:

    1.仅受电方。 充电电压:12.6V、充电电流:2A (或受输入限制)、收尾电流:120mA、预充电电流:120mA

    2. USB-C/USB PD:输入:5V/3A、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A

    3.任何传统的 USB 端口:5V/0.5A

    非常感谢!

    此致、

    陈佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    给我几天时间来查看这些信息并提供反馈。

    我对项目1有点犹豫。 我的理解是、对于 A 至 C 电缆、它们会将 CC 线路上的 RP 上拉电阻设置为最低电流设置。 在规格中、最低"标准"电流可以是500mA 或900mA、这有点模糊、因此我不确定会发生什么情况。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    非常感谢!

    对于1、您认为我们是否可以更改原理图/硬件以使其正常工作? 我 认为 这对向后兼容性的要求不是很奇怪。  

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1是我们的 PD 控制器处理规格的限制、我正在查看还可以做些什么。 您可以使用 I2C 主机来查看有效合约并手动更新 BQ。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请见附加的具有你在第24个上请求的设置的 json 和二进制文件。

    e2e.ti.com/.../TPS25751-config-prelim-07_2D00_30_2D00_24.jsone2e.ti.com/.../TPS25751-config-prelim-07_2D00_30_2D00_24.bin

    隐式(旧合约)至少具有900mA、我们不能降低到500mA。 协商合约后、PD 控制器应将 BQ 编程为900mA 源限制。 如果需要更低的值、则可能需要直接使用 I2C 主机和程序。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    感谢您的答复! 我们将尝试使用该 bin 文件、告知您相关信息。

    对于这个限值、我认为我们可以将500mA 用于旧的 TPS25750、该器件运行良好、但泄漏电流过高。 您可以看一下旧文件、也许我们可以在该文件中使用一些功能吗? 要使用 MCU 控制电流、我们会有点犹豫。

    如果我们想使用 MCU 进行控制、您能否分享编程的详细信息? 我们就可以使用 I2C_Slave 引脚来控制它? IC 如何识别传统协议?此控制的地址和命令是什么? 是否仅仅是充电电流设置?  

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您可以重塑旧的25750文件吗? 我不确定泄漏电流、但可以考虑500mA 设置。 不过、从与团队的核实来看、900mA 选项似乎是唯一的选项。

    如果我们要使用 MCU 进行控制、您能否分享编程细节? 我们就可以使用 I2C_Slave 引脚来控制它? IC 如何识别传统协议?此控制的地址和命令是什么? 是否仅仅是充电电流设置?  [报价]

    您需要检查 PD 控制器中的寄存器0x3F (电源状态)并读取连接和 TypeC 电流。 如果它是选项0x0、即 USB Default Current、则需要将 BQ 源电流限制编程为500mA。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这些文件、您限制为500mA 是什么意思? 在充当灌电流器件时、系统会消耗500mA max? 我查看了 json、看起来我们对寄存器0x06 (即输入当前寄存器)进行了任何 I2C 写入。 我想看看是否漏掉了任何东西。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 您好:

    根据我们的测试、连接到传统 USB 端口(例如计算机上的 USB 2.0端口)时、充电电流限制为500mA。 以下是电池电量监测计的充电电流读数:

    预充电电流:115mA

    充电电流:210mA。 电池电压约为9.1v、因此总功率约为2W。  

    -------------------------------------------------------

    使用 USB-C 5V/3A

    预充电电流:120mA

    充电电流:1.13A。 总功率 超过10W

    -------------------------------------------------------

    USB-USB PD、12V/15V/20V、充电电流可以达到2A、如预期。

    谢谢。

    Chen