请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:BQ25792、 BQ40Z50、 TPS25751、BQ40Z50-R2
与之有关的人员:
我们将 TPS25750用于 USB-BC1.2和 PD 协议设计。 我们之前收到了 TI 的垃圾箱、一切似乎都正常。 但是、在进一步测试后、该 bin 文件会在 TPS25750 IC 上产生约2.5的高泄漏电流-3mA。 如果我们使用未覆盖 BC1.2的旧 BIN 文件、则包括 TPS25750、BQ25792、BQ40Z50和 MCU 在内的整个电路板的漏电流仅为360uA。
您可以帮助查看 bin 文件并进行必要更新吗?
我将单独共享该 bin 文件、因为我在此处上传文件时遇到问题。
谢谢!
Chen