This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:独立式电池充电器降压/升压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25750, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394066/bq25703a-battery-charger-buck-boost-standalone

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25756E、BQ25798

工具与软件:

大家好、我有12V 输入、需要为3节锂离子电池充电、所以我想使用降压/升压充电器。
是否有无需 I2C、CPU 等器件即可独立工作的模型?

非常感谢。
LUC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、您好!

    如果您的系统不需要系统负载、我建议使用 BQ25756E、则可以使用 I2C 或将该部件作为独立器件进行控制。 如果您的系统需要系统负载、我建议使用 BQ25750。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,谢谢你的答复。
    我需要使用电源路径、是不是有其他更便宜的独立代码、还是它们都需要 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、您好!

    我们的大多数降压/升压电池充电器都通过 I2C/SMBus 进行控制。  

    另一种选择:

    BQ25798是一款降压/升压充电器、具有可编程引脚、并具有以下功能。  请参阅 BQ25798数据表第6页、了解引脚说明:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf?ts = 1690839947152&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ25798

    尽管它是基于 I2C 的充电器、PROG 引脚是否足以满足您的可设置 RC 请求?

    此致、

    Christian。