This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:效率

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394110/ucc33420-efficiency

器件型号:UCC33420

工具与软件:

我看到之前有关效率规格的主题、数据表中显示300mA 的典型值为55%。 是否有显示效率与功耗的图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iance。 通过 将输入电流(Iout*Vout/(Vin*Efficiency))乘以输入电压(5V)可以估算功耗。

    谢谢你