请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65276V 工具与软件:
大家好、E2E 设计支持团队、
我在其中一个设计中使用了 TPS65276V 来生成2个稳压直流输出
内部 V7V LDO 当前通过对应于如下所示2个基准的1µF 陶瓷 X5R 25V 电容器去耦:
- Murata GRM216R61E105KA12D.
- KEMET C0805C105K3PAC7800
这些基准是否是对 V7V 进行去耦的合适选择?
此致
Arnaud Davy