This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65276V:去耦 V7V LDO

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65276V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392204/tps65276v-decoupling-of-v7v-ldo

器件型号:TPS65276V

工具与软件:

大家好、E2E 设计支持团队、

我在其中一个设计中使用了 TPS65276V 来生成2个稳压直流输出

内部 V7V LDO 当前通过对应于如下所示2个基准的1µF 陶瓷 X5R 25V 电容器去耦:  

- Murata GRM216R61E105KA12D.

- KEMET C0805C105K3PAC7800

 

这些基准是否是对 V7V 进行去耦的合适选择?  

此致  

Arnaud Davy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    它们很好。 您可以选择其中的任何一个。 谢谢你。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Lucia 的快速回复、

    实际上、Murata 电容器容差为20%(而不是10%)。

    它对 V7V 去耦是否重要? 提供20%的分辨率仍然很方便吗?

    (对最初的错误表示抱歉)

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    是的、您可以使用它。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Lucia

    祝你度过美好的一天

    Arnaud