This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86356Q5D:CSD86356Q5D

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390458/csd86356q5d-csd86356q5d

器件型号:CSD86356Q5D
线程中讨论的其他器件:LM393

工具与软件:

你好。  

我一直在设计一个电路、用作21V 电池的低电压截止电压、以便在电池输出为16V 时切断工具的电源。 我将使用 LM393比较器来将信号发送到 MOSFET 的栅极、并让电流流向工具。 我在 MOSFET 方面没有太多经验、因此我不知道要寻找什么样的器件来选择适合的器件或这个应用。 我从 Amazon 订购了各种电池包、但该电池包中的任何 MOSFET 都无法在21V 时执行该功能。 如果有人能帮助我理解我需要查找的内容、我们将不胜感激。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    感谢您关注 TI FET。 从您的描述来看、听起来 FET 正在被用作一个高侧开关、以在正常运行期间将电池连接到工具、并在电池电压达到16V 的截止电压时断开。 在该配置中、漏极连接到电池、源极连接到工具。 是这样吗? 在此应用中、必须通过 VGS 的最小值驱动栅极电压高于电池电压、其中 MOSFET 数据表中指定了 RDS (on)。 当 FET 导通时、漏极和源极的电压大致相同、并且必须将栅极驱动得更高。

    基本 FET 选择使用电压(VDS 和 VGS)、电流(ID)和封装来缩小选择范围。 FET 是否必须在两个方向阻断电流? 当 FET 本应处于关断状态、但源极电压超过漏极电压、导致体二极管在正向偏置时导通时、可能会发生这种情况。 如果在这种情况下、您需要在反串联配置中使用背对背 FET 来阻断电流。  对于21V、您需要使用25V - 30V FET。 FET 导通时需要传导多大的电流? 您将如何驱动 FET 的栅极?

    我将在下面添加一个指向应用手册的链接、该应用手册包含指向所有 TI MOSFET 网络技术信息(包括 FET 选择和 FET 选择工具)的链接。 这款基于 Excel 的负载开关工具可用于输入您的要求、并比较多达3种不同的 TI FET 解决方案。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3f/slvafg3f.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteban、

    由于我尚未收到您的回复、因此我假设您的问题已得到解决、将关闭该主题。

    此致、

    John