工具与软件:
大家好、TI 团队。
我对 BQ25890故障寄存器(REG0C)有疑问。
1.我想了解 NTC 故障状态下各项的温度定义和温度范围(以下共8项)。
我在数据表中找不到这些信息。
(1)降压模式
-正常:
- TS 温:
- TS 酷:
- TS 冷:
- TS 热:
(2)升压模式
-正常:
- TS 冷:
- TS 热:
例如、当温度下降时、TS COOL 从 X°C 开始、如果温度超过 XX°C、则转到 TS COLD。
我想知道每项定义的温度是多少。
( 10~45 )正常: 度
Ts 温: 45度
TS 冷:10度
TS 冷:0度
TS 热:60度
2.我也想知道每个项目的温度是固定的还是可调的。

谢谢你
Hyunkug