This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:输入电压高/低阈值问题

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394262/ucc27211-input-voltage-high-low-threshold-question

器件型号:UCC27211

工具与软件:

团队成员、您好!

请联系您、了解输入电压 h/l 阈值问题。

在 D/S 中、如下图所示:

输入电压高阈值为最小值=1.7、典型值=2.3、最大值=2.7。 这是否意味着当输入电压高于1.7V 时、器件认为输入电压较高?

输入电压低阈值为最小值=1.2、典型值=1.6、最大值=1.9。 这是否意味着当输入电 压低 于1.9V 时、器件认为输入电压较低?

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨强!

    感谢您解答有关 UCC27211的问题。

    对于输入电压高阈值、最小值是传播到高输出的器件看到高电平输入时的最低电压。

    对于输入电压低阈值、最大值是传播到低电平输出的器件看到低输入时的最高电压。

    通常、这些产品在使用时的输入电压幅度至少为3.3V、通常为5V。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore