This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:旁路运行压降

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393752/lm5123-q1-bypass-operation-drop

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具与软件:

早上好

我们正在测试一个电路板、其中我们使用 LM5123-Q1将9.5V - 16.0V 至11.9V 范围的输入电压升压。 在正常操作中、输入电压会高于输出升压电压、所以我们的想法是  大部分时间内在旁路模式下使用芯片、并且只在输入电压下降时才使用。 最大持续输出电流为3.5A。 在此测试中、使能引脚通过导线直接连接到输入电压。 我们添加了一个与 C64并联的1uF 0805 50V 电容器、以在 BIAS 输入端增加更多电容。

原理图如下:

当电压低于11.9V 时、升压稳压器可正常用作升压稳压器、在不同的负载下可实现正确的输出电压。

当输入电压上升到输出设定点以上时、它将正确地停止开关并激活电荷泵、以保持高侧 MOSFET 为高电平。 它会正确地实现它。

当从高于13V 的电压开始、我们以线性方式降低该电压时、就会出现这个问题、在大约12.6V 时、高侧毫无理由地关闭。

我们检查了 VCC 和 HB-SW 电压、这两个电压在此情况下仍为高电平;那么有两种情况:

-如果我们继续降低输入电压,在大约12.4V 时,高侧再次开启(有一些脉冲切换);

-如果我们再次上升电压,高侧将在大约13.4V 时再次开启;

您是否有任何解决此问题的建议或想法? 我们在  芯片的运行中是否遗漏了一些东西?

非常感谢您的帮助

还连接了示波器视图:(CH1:高侧栅极、CH2:输出电压、CH3:VCC、CH4:未连接、所有电压均以接地为基准)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    感谢您的答复。 我们在空载条件和大约2.5A 输出条件下尝试了两种方法、受到的影响仍然是相同的。

    在这种情况下、我们没有尝试更改负载(当高侧不再是高电平时)、但我可以尝试查看它是否有一些效果。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试过以下情况:

    -输入电压高于输出设定点,约13V,高侧开关接通;线性下降到12,6V ,高侧关断,几乎在空载条件下;

    -改变输出功率,增加到2A 以上,高侧开关再次打开;

    -试图再次降低电压,即使高负载打开(输出>2A ),高侧开关再次下降;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    似乎是我以前的答复不知何故被混乱。 我很抱歉。

    根据您的说明、LM5123的行为与数据表中所述完全相同。

    正如您在第10页的表中所看到的、当旁路模式进入或再次退出时、存在阈值。
    VOVTH-Rising:当实际输出电压上升到指令输出电压的108%以上时、将进入旁路模式。
    VOVTH 下降。 当实际输出电压下降到低于105%(100.5%最小值...)时、旁路模式将关闭。 输出电压的最大109%。

    因此、在大约12.5V 时、旁路模式会关闭、尽管输出电压仍比所需值高5%。
    高侧 FET 会关闭、并且没有开关。

    当实际输出电压进一步下降时、控制器将决定执行中间间隙较长的单脉冲、以将输出电压保持在预期电平。
    在此脉冲跳跃模式下、使用单个脉冲传输的能量数据包会非常高、因此需要下一个数据包之前需要花费很长时间。
    如果永久开关、输出电压将上升过高。

    另请参阅图8-17、它说明了我以上所述的内容。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    感谢您的回答和细节;但这意味着在105%到100%之间的范围内、除非负载或输入电压发生变化、否则高侧将不会开启?

    祝你一切顺利
    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    是的。   

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    好的、非常感谢。 对于如何避免高侧开关关闭这段时间、您有什么建议吗?
    再次感谢您发送编修

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    抱歉、LM5123是这样设计的。 这是没有出路的。

    LM5122没有这些不同的阈值。
    但还有其他限制和限制。
    -为了能够使用旁路模式,输出电压必须在9V 以上,理想情况下甚至12V 以上。

    -当您要使用旁路时,必须将控制器设置为 FPWM 模式。
    这样就不存在脉冲跳跃、它要么在强制 PWM 模式下永久地来回移动能量(这种模式非常无效)、要么进入旁路模式

    -可能发生的情况下,它将振荡进入和退出旁路(没有迟滞像在 LM5123的情况下)

    -它不能真正直接启动到旁路模式,所以你需要添加一些外部元件来克服这种行为。
    LM5122旁路功能损耗的分析和解决
    www.ti.com/.../snvaaa5

    顺便说一下、本应用手册中的电路不会帮助改变 LM5123的行为。

    我建议您购买 LM5122的 EVM、添加应用手册中所述的组件并试用。

    此致
    哈利