This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:SN1807032DRVR

Guru**** 2381020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393039/tps61099-sn1807032drvr

器件型号:TPS61099

工具与软件:

您好!

  数据表中器件 SN1807032DRVR 的 MSL 级别为1级、而在接收器件的标签中、我的 MSL 级别为2级。 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我稍后会检查并向您反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    查询的进展如何,我们很着急要使用它,请帮我们尽快,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据在线信息、该器件的 MSL 是1。 你的情况很奇怪?

    您能否提供批号? 我看到它是模糊的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不提供批号的情况下、您是否能检查此产品封装的潮湿敏感度登记中是否存在2级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在网上搜索,这个部分应该是 MSL1,但在你的包它是2. 我需要批号以便与工厂进行检查