This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:肖特基二极管输出二极管和负载诊断

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics

器件型号:TAS6584Q1EVM

工具与软件:

您好!

操作设备

  • 36V PVDD  
  • 480kHz
  • 具有1000uF 双极电容器的电容耦合负载
  • 输出3和4以及1和2输出上的 PBTL 未连接。
  • 5-8Arms 输出能力

EVM 参考设计不包含肖特基二极管、我能否说明上述内容来申请这些二极管的设计尺寸要求?

在3和4输出上进行 PBTL 配置(电容耦合)并且 未连接输出对的情况下、如果打开直流或交流诊断、器件将如何进入播放模式 默认为 on 开路负载测试。

它们是否是在直流诊断期间不进行开路负载测试或旁路的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寄存器0xB0中写入。 中止直流负载诊断可能会停止启动负载诊断。 当器件退出睡眠模式时、旁路直流诊断可能会停止汽车诊断。

    [quote userid="411233" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics 我能不能要求知道以上给出的这些二极管的设计尺寸要求?

    二极管可能会考虑 B250A-13-F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您的快速响应。 我将按照上述步骤实施。

    BTW、如果不使用 OUT_1x 和 OUT_2x、如何端接这些引脚? 保持打开状态?

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     可以将其保持打开状态、并始终在寄存器中将其设置为睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    我拿着 TAS6584EVM 并使用 BTL 模式摆动它、它可以与 PPc3和我自己的 为通道1生成正弦波的 I2S 微控制器完美配合使用。 当我根据 PPC3" IO 配置"配置为 PBTL"并短接 J11 +1和-1引  脚/+2和-2引脚 并在 J11组合引脚1和2上施加2欧姆负载时、我无法使电路板输出我在 BTL 模式下成功完成的正弦波。 我还降低了 PVDD < 14.4伏、以确保不需要外部肖特基二极管来执行此 PBTL、同时也不会成功。 我现在有几个问题。

    • 在 BTL 上、我仅在左通道上进行传输、而不考虑右通道。 在 PBTL 上、我是否需要在与左声道相反的方向传输? 我可以直接传输左右声道的确切数据并手动将声道2调整为180°吗?

    • 如果我在通道1上选择 PBTL、在通道2上选择延迟播放通道1、然后在"器件监测与控制"上选择延迟播放通道2、我认为是导致问题的。 PBTL 通道是否应该有一个合并控制来同步两个通道以确保正常运行?

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="411233" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics/5328592 #5328592"]在 BTL 上、我只在左边频道传输、而忽略右边频道。 在 PBTL 上、我是否需要在与左声道相反的方向传输? 我可以直接传输左右通道的确切数据并手动将通道2调整为180°吗?

    对于 I2S 格式、PBTL 将左通道用作并行1/2音频、将右通道用作并行3/4音频。

    [报价 userid="411233" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics/5328592 #5328592"]如果我在通道1和2上选择了 PBTL、则启用延迟播放通道1、然后在"设备监视器和控制"上选择了2、我认为这是导致问题的原因。 PBTL 信道是否应该有一个合并控制来同步两个信道以便正常运行?

    如果成功配置为 PBTL、则通道1/2将具有相同的 PWM 相位、而通道3/4将具有相同的 PWM 相位。  

    我想您可能遗漏了数据表中的某个器件、所使用的 PBTL 需要遵循如下所示的正确顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示。 我将使用电路板上的序列开关 S1-S4来遵守您已连接的配置序列。

    BTW 与左右通道上的位有关。 我知道从 I2S 格式中、您可以选择最多32位字长、但器件将在其 OUTp/n 上处理的实际位却不是这样。 器件能够在完全不失真或没有输出的情况下处理的最大位是多少? 我对这个进行了实验、28位 signed 工作正常。 这在数据表中没有详细记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我按如下所示放置 AP 设置图片。  

     字宽、也可以将其称为时隙大小、字长。 是每个时隙/通道的总长度。 该值将决定时钟比率、例如通常的32位设置将使 BCLK = 64*FS。 大多数音频器件都有严格的时钟比率要求、TAS6584仅接受64和32的比率、这意味着您只能设置32或16。 否则器件将报告时钟故障。

     但我想您谈论的是位深度、或者可以将其称为有效位、因为您说尝试了使用28位。 这并不重要。 TAS6584将始终使用整个32bit/16bt 值、而不关心实际位深度是多少。 I2S 是 MSB 优先的、位深度通常根本不影响输出。

     除非您确实要使用非常小的位深度(例如仅4位或5位)? 输出看起来会像阶梯。 但器件不会报告时钟故障、仍然正常工作。