工具与软件:
您好!
操作设备
- 36V PVDD
- 480kHz
- 具有1000uF 双极电容器的电容耦合负载
- 输出3和4以及1和2输出上的 PBTL 未连接。
- 5-8Arms 输出能力
EVM 参考设计不包含肖特基二极管、我能否说明上述内容来申请这些二极管的设计尺寸要求?
在3和4输出上进行 PBTL 配置(电容耦合)并且 未连接输出对的情况下、如果打开直流或交流诊断、器件将如何进入播放模式 默认为 on 开路负载测试。
它们是否是在直流诊断期间不进行开路负载测试或旁路的方法?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
操作设备
EVM 参考设计不包含肖特基二极管、我能否说明上述内容来申请这些二极管的设计尺寸要求?
在3和4输出上进行 PBTL 配置(电容耦合)并且 未连接输出对的情况下、如果打开直流或交流诊断、器件将如何进入播放模式 默认为 on 开路负载测试。
它们是否是在直流诊断期间不进行开路负载测试或旁路的方法?


你(们)好
寄存器0xB0中写入。 中止直流负载诊断可能会停止启动负载诊断。 当器件退出睡眠模式时、旁路直流诊断可能会停止汽车诊断。

二极管可能会考虑 B250A-13-F
嗨、Shadow、
我拿着 TAS6584EVM 并使用 BTL 模式摆动它、它可以与 PPc3和我自己的 为通道1生成正弦波的 I2S 微控制器完美配合使用。 当我根据 PPC3" IO 配置"配置为 PBTL"并短接 J11 +1和-1引 脚/+2和-2引脚 并在 J11组合引脚1和2上施加2欧姆负载时、我无法使电路板输出我在 BTL 模式下成功完成的正弦波。 我还降低了 PVDD < 14.4伏、以确保不需要外部肖特基二极管来执行此 PBTL、同时也不会成功。 我现在有几个问题。

Jose
你(们)好
[报价 userid="411233" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics/5328592 #5328592"]在 BTL 上、我只在左边频道传输、而忽略右边频道。 在 PBTL 上、我是否需要在与左声道相反的方向传输? 我可以直接传输左右通道的确切数据并手动将通道2调整为180°吗?对于 I2S 格式、PBTL 将左通道用作并行1/2音频、将右通道用作并行3/4音频。
[报价 userid="411233" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390587/tas6584q1evm-schottky-diodes-output-diodes-and-load-diagnostics/5328592 #5328592"]如果我在通道1和2上选择了 PBTL、则启用延迟播放通道1、然后在"设备监视器和控制"上选择了2、我认为这是导致问题的原因。 PBTL 信道是否应该有一个合并控制来同步两个信道以便正常运行?如果成功配置为 PBTL、则通道1/2将具有相同的 PWM 相位、而通道3/4将具有相同的 PWM 相位。
我想您可能遗漏了数据表中的某个器件、所使用的 PBTL 需要遵循如下所示的正确顺序。

你(们)好
我按如下所示放置 AP 设置图片。
字宽、也可以将其称为时隙大小、字长。 是每个时隙/通道的总长度。 该值将决定时钟比率、例如通常的32位设置将使 BCLK = 64*FS。 大多数音频器件都有严格的时钟比率要求、TAS6584仅接受64和32的比率、这意味着您只能设置32或16。 否则器件将报告时钟故障。
但我想您谈论的是位深度、或者可以将其称为有效位、因为您说尝试了使用28位。 这并不重要。 TAS6584将始终使用整个32bit/16bt 值、而不关心实际位深度是多少。 I2S 是 MSB 优先的、位深度通常根本不影响输出。
除非您确实要使用非常小的位深度(例如仅4位或5位)? 输出看起来会像阶梯。 但器件不会报告时钟故障、仍然正常工作。