This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:如何增加充电电流?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394045/bq25619-how-to-increase-charging-current

器件型号:BQ25619

工具与软件:

我正在从事一个使用 BQ25619充电器芯片的设计。

遗憾的是、我的硬件设计人员出错并将 PSEL 拉高、因此芯片在实际连接到5V 2A 电源时连接到 USB 插座。

由于此错误、芯片将 VBUS_STAT (在寄存器08中)设置为"001"- USB 主机 SDP (500mA)、 因此充电电流似乎限制在该值以下。

我已经尝试更改 IINDPM (在寄存器0中)和 ICHG (在寄存器2中)、但我似乎得到的最好结果是大约450mA 的充电电流(它由嵌入电池组中的 BQ27542芯片测量)。

您能否建议我、如果有任何方法我可以说服此芯片在无需更改硬件的情况下提供1000mA 或更高的变化电流(即将 PSEL 拉至低电平)。

谢谢、此致

PhilipJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:

    您是否可以尝试禁用看门狗并设置 INDET_EN = 0?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike Emanuel:

    感谢您的答复。

    INDET_EN 已设置为"0"、这是上电后的默认状态、我尝试将尽可能多的芯片保留为默认设置。

    禁用看门狗似乎是关键! 我昨天晚上发现、我可以将寄存器0中的 IINDPM 和寄存器2中的 ICHG 编程到1000mA、并且充电电流增加到该值、但后来它会降回到340mA。

    禁用看门狗可使其保持在编程电平。

    感谢您的帮助。

    此致

    PhilipJ