This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51571-Q1:LM51571-Q1 SPICE 模型无法正常工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394081/lm51571-q1-lm51571-q1-spice-model-is-not-functional

器件型号:LM51571-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157LM5155

工具与软件:

尊敬的 IT 团队:

我正在尝试使用这个模型 LM5157_TRANS.LIB 运行电气仿真,然而,我一直打算使用 SIMETRIX 上的库,我获得"LM5157_TRANS.LIB (370 ):...

***错误***缺少节点"、这有点奇怪、因为库显示为已安装、符号是自动创建的。

您能否提供一个功能模型?

A. Herrera.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnulfo、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我们的 TI 产品页面上提供的 LM5157瞬态模型仍处于加密状态。
    无法将模型转移到 PSpice 以外的仿真器。

    如果您对在 SIMETRIX 中使用模型感兴趣、则需要使用未加密模型。 这是根据 NDA 将提供给客户的。
    如果您的公司与 TI 签订了有效的 NDA、请联系您当地的现场或销售联系人、我们将向您提供未加密的模型。

    同一产品系列中的其他模型(例如 LM5155)在没有任何 NDA 要求的情况下已在产品页面上提供未加密、但如果您对 LM5157感兴趣、恐怕没有其他可能可以加快该过程。

    此致、
    Niklas