This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:设计问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393420/tps61178-design-questions

器件型号:TPS61178

工具与软件:

团队成员、您好!

目前、我的客户在系统中使用 TPS61178、遇到了一个设计问题、您可以帮助解答吗? 谢谢!

TPS61178连接到1V/5.5V 电源轨(在不同的电路板启动过程中、电压可能会在1V 或5.5V 之间变化)、该电源轨在启用 TPS61178输出之前通电。 1V/5.5V 电源轨通过二极管和1k Ω 电阻器连接到 TPS61178输出12V、当启用 TPS61178输出时、1V/5.5V 将断电。  

我们想要与您确认此设计是否存在任何风险。 谢谢!

此致、
Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    感谢您联系我们。

    1V/5.5V 电源轨是否通过二极管和1k 电阻器连接到 TPS61178的输出侧?

    如果是、则应该可以。

    当 TPS61178关断时、应使用外部 FET 保持真正断开。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fergus

    感谢您的答复。 我还想向您确认一下该器件的输入阻抗、我在 D/S 中没有看到该阻抗 谢谢!

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    输入阻抗应与输入电容器、电感器和环路增益有关。

     您的所有原理图 参数是否都已固定?

    此致、

    Fergus