This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:OCP

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10352, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393934/lm3481-ocp

器件型号:LM3481
主题中讨论的其它部件:PMP10352、、 PMP

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 LM3481、并参考适用于 PoE 15W 输出应用的 PMP10352电路。  

在没有主板的情况下、LM3481的输出端负载为15W 没有问题。 然而、当主板被连接并运行时、LM3481似乎会跳闸 OCP。

此外、我们检查了 Vin 和 UVLO。 VIN 似乎稳定、但不知道为什么 UVLO 会下降并重试。  

客户已尝试降低 Rsns = 10m Ω、但仍会跳闸 OCP。  

可否请您看一下并说明为什么 LM3481输入端的电流图也会影响 LM3481的 OCP? 或者是否有任何可能出现的问题?  

Ch1:V (Isen) Ch2:48Vout

通道1:12Vin、通道2:UVLO

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我对他们对 VIN 和 UVLO 的测量感到困惑。 在 PMP 设计中、UVLO 从 VIN 电压连接到分压器。
    关断期间没有内部机制会拉低 UVLO、因此 UVLO 电压应始终与 VIN 电压成正比。
    在其原理图中、除了分压器之外、他们在 UVLO 引脚上是否有任何其他连接?

    即使触发 OCP、器件也应保持以有限的占空比运行。 可能还有其他保护措施会导致器件关断、例如过热或欠压锁定。
    根据我们现在掌握的信息、很难确定这种行为的根本原因。

    客户能否进行以下检查:
    -将 IC 更换为新的,以检查设备是否损坏
    -仔细检查原理图是否与 PMP 设计有任何差异(他们也可以发送原理图给我们审查)
    - 测量额外的信号: VCC 引脚(这个电压是否也稳定?), SW 节点(是否有强大的振荡/过冲?)

    谢谢、此致、
    Niklas