This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299-Q1:TPS61299-Q1应力测试

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393003/tps61299-q1-tps61299-q1-stress-testing

器件型号:TPS61299-Q1

工具与软件:

 简化版方框图设计。  我将2xAAA 电池(串联)转换为5V 输出。   器件上电。  它有10uF 的 DCAP 加载、同样在输入端有10uF 的 DCAP。 电感器是 LQH5BPN1R0NT0L 1uH 3.1A 器件。  VSEL 电阻为7.87k (1%)。

我现在要通过 为单元加电然后在通电后(1)将输出短接至地或(2)添加一个大负载电容器(例如1mF)来对其进行应力测试。  这两项测试都会导致部件出现故障、需要更换。  困惑、为什么失败。  数据表似乎概述了几种失效模式保护 、包括短路保护、热关断和输入电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    首先,你是否检查器件被拍摄,像 SW 到 GND 短路,内部功率 FET 短路

    (1)和(2)是相同的,您是否尝试用短路启动设备? 短路保护意味着当输出电压下降时、该器件将限制输入电流、然后没有太多功率耗散、从而损坏器件。 您能否提供该行为的一些波形?

    例如 Vin、Vout、SW 和电感器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。  以下是对您的问题的一些解答:

    • 否、我没有通过短路启动器件。 器件正确上电并读数为5V、然后我应用短路。
    • 通过在输入端使用3V 电源测试一个已损坏的空载转换器、我的消耗电流推动了3A+、因此转换器内部似乎发生了短路
    • 我没有 SMU。 如果我使用万用表测量电阻、损坏的转换器可能会导致 SW 和接地之间发生短路。 测得的电阻值大约为1.5欧姆。  我不再有可以探测以供参考的功能器件。
    • 遗憾的是、我没有设置仪器或测试台来捕获波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、3A 肯定会让器件短路。 在做这个简短的测试时、您能检查一下 Vout、电感电流和 SW、Vin 的波形吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的答复。  遗憾的是、我没有设置资源或测试台来通过实验进一步评估此故障。  我只是想了解在给定组件规格以及我如何测试器件的情况下、是否会出现这种类型的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然短路保护处于激活状态、但并不意味着器件在所有短路条件下都不会损坏、具体取决于负载、短路或短路速度。 希望这对应用有所帮助。