This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12015:未识别的峰值电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387471/lmr12015-unidentified-peak-current

器件型号:LMR12015

工具与软件:

大家好!

当输入电源被 LMR12015关闭时、以下 峰值电流会流过右侧波形中的 Vin。

该电流大约为2.3A。

当电源被切断时、VIN-FET VOUT 电压的裕量不足、同时输入电压(18V)下降、输出电压(12V)下降。

此时、我们已经确认上述电流流经 VIN。

VOUT 的电压裕度不足时

1) 1) VIN 是否提供了峰值电流? (为什么提供上述电流?)

2) 2)峰值电流的最大值是多少?

3) LMR 12015的耐用性是否没有问题? (是否存在火灾风险)

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我会检查并稍后返回给您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的答复。

    能否告诉我何时可以获得这些答案?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke

    这可能是由压降(Vin 和 Vout 关闭、裕度不足的工作条件)以及 使用 TPS54240和 TPS54260改善低压降运行的方法引起的

    为了识别这一点、除了波形中的 Vin 和 Vo 外、您能否测量 BOOST-SW 电压? 如果您没有差分探头、则可以测量 BOOST-GND 和 SW-GND。  

    输入是否具有大电容器以便 Vin 缓慢下降?

    LMR12015的开关电流限制为最大3.7A

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的确认。

    CH1:Vin
    通道2:Vout
    CH3:升压
    CH4:SW

    测量结果将被发送。 测量在 BOOST 和 GND 之间以及 SW 和 GND 之间进行。

    关于峰值电流、测量值显示的周期约为50us、但它的最大流动时间是多长?

    电流是否可能为3.7A?

    耐用性是否有任何问题? 它能赶上火吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它不应该着火。   可在 EN 上使用电阻分压器(如数据表中的图25所示)以在 Vin<18V 之前关闭电路。 我们应该能够避免这种运行状态。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    关于峰值电流、测量值显示的周期约为50us、但它的最大流动时间是多长?

    以检查 Vin 侧的保险丝容量。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R. ***

    LMR12015通过逐周期电流限制来保护输出开关。 在每个开关周期中、电流限制比较器检测 iL 是否超过 ICL、 开关将关闭、直到下一个开关周期开始。

    您认为如何配置 EN 反馈电阻器以使转换器在进入大 Vo 纹波运行模式之前关断?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我想知道下面出现的峰值电流的持续时间。

    EN 有一个100Ω 电阻。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke

    添加电阻分压器、我的意思是:为了让电路在进入不稳定模式之前关断、这是否适用?

    对于电流限制:转换器会限制集成开关电流。 您能否测量电感值和 SW 电压?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    目前正在考虑添加电阻分压级。

    电感值为68uH。

    输入电压:18V、输出电压:12V、输出电流:0.1-1 A

    SW 电压测量方法如下。

    为了检查插入 Vin 侧的保险丝的容量、请提供峰值电流流动时间的参考值。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryusuke

    ICL 的最大规格为3.7A。  LMR12015采用逐周期电流限制保护。 在每个开关周期中、电流限制比较器会检测到 当 iL 超过 ICL 时、 开关会关闭、直到下一个开关周期开始。 因此 IL 不会超过3.7A。

    Iin=Vout iL 在导通期间、在 Vout 充电和上升的时间段内、Iin (iL)上升。 此时间周期与 Cout、负载 L 相关、 因此无法提供数据。 您可以参考测量结果。

    理想方法是通过设置 VIN UVLO 来避免出现这种低压降情况。  

    谢谢、此致。