This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:仅使用一个-48V 输入。 如何连接未使用的输入引脚?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394170/tps23525-with-only-one--48v-input-used-how-to-connect-the-unused-input-pins

器件型号:TPS23525

工具与软件:

我想仅在使用其中一个 ORing 输入的情况下使用 TPS23525、还想知道如何连接未使用的引脚。  如果 INPUT B 是未使用的 ORing 输入、我是不是只将 Neg48B 连接到 VEE 并使 GATEB 悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您可以将未使用的 ORing 通道保持断开/悬空、即 Neg48B 和 GATEB 都悬空。

    此致、

    Rakesh