This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:关于 TPSM82816 PG 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394198/tpsm82816-about-the-pull-up-resistor-of-the-pg-pin-of-tpsm82816

器件型号:TPSM82816

工具与软件:

尊敬的专家:

我在定制电路板上使用 TPSM82816。
PG 引脚被上拉至5V、并控制其他 IC 的 EN。

但是、我错误地将一个几欧姆的电阻器连接到了 PG 引脚的上拉电阻器。

在这种情况下、我担心当 PG 未开路时、大于额定值的电流会流入 TPSM82816。

数据表中的最大额定值指出 Isink_pg (P 正常端子输入电流)的最大值为10mA。
如果上拉电阻值为几欧姆、大约1A 的灌电流将流向 P-GOOD 端子、
这可能会导致 P-GOOD 端子内部损坏。
因此、我们需要确认失败时它将处于什么状态。
-如果它发生故障,它会是什么样的故障模式? 是否为开路故障或 GND 是否为短路故障?
-如果 P-GOOD 端子的内部损坏,是否会出现电源输出 VOUT 不再输出的情况?

如果您能确认这一点、我将不胜感激。

提前感谢您。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要使用更大的电阻值。  PG 管脚的绝对最大额定电流是10 mA -如果电流高于此值会损坏 PG 管脚。

    以下应用手册可帮助计算 PG 上拉电阻器的电阻范围: https://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf 

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我还有两个问题

    -如果它确实失败,它将是什么故障模式? 是开路故障还是 GND 短路故障?

    -如果 P-GOOD 端子的内部损坏,电源输出 VOUT 是否不再输出?

    如果您能确认这一点、我将不胜感激。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未定义故障模式。  它可以是开路或短路。

    如果 PG 引脚损坏、则(理论上)可能会损坏附近会影响 Vout 的电路。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速回复
    我能够了解规格。
    感谢你的帮助。

    此致。
    Ryo。