This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:TPS82140/TPS82150 -反相降压/降压输入电容器基准

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TIDA-01405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393795/tps82150-tps82140-tps82150---inverting-buck-bust-input-capacitors-reference

器件型号:TPS82150
主题中讨论的其他器件: TIDA-01405

工具与软件:

您好!

我将使用 TPS82150设计反相降压/升压转换器、我尝试算出输入电容器应该连接到-Vout 还是连接到 GND。

VIN 为5V 或12V (我可以选择)。

VOUT 为-4V、Iout 为200mA

在数据表中、Cin 连接到-Vout:

在  TIDA-01405中、该引脚连接到 GND:

那么、哪一个是正确的? 或者我应该同时放置这两者吗? 如果同时使用这两种方法、则每种方法的建议电容值是多少?

此外、如果我想在 EN 引脚上应用 RC 延迟、则同样的问题也与电容器基准有关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • Vin 至-Vout 应放置一个0.1uF (25V)陶瓷电容器。
    • VIN 到 GND 应放置10uFx2 (25V)陶瓷电容器。
    • 对于 EN 引脚上的 RC 延迟、0.1uF 是不错的选择。

    谢谢

    Colin