This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:APD

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392725/tps61391-apd

器件型号:TPS61391

工具与软件:

我们正在尝试通过锂聚合物电池创建高电压源(50V)(输入电压为3V 至5V)来改进设计、并且可以从高压电源为10mA 提供高电压。

当前设计基于 采用升压配置的 LT8570、具有非常大的电感器、在低效率区域运行。

我正在寻找一些效率更高且占用空间更小的替代解决方案。 我偶然发现了 TPS61391、这可能是一个合理的选择、 但它提供了额外的功能(APD 和电流镜)、我们不需要这些功能(我想)。  我也不太明白 APD 的用途是什么以及是否有必要、因为应用中提到了它  

  • 是否有人可以帮助我了解此器件是否足以满足我们的用例? 我还在寻找替代解决方案(可能是电荷泵?)、非常感谢您提供任何建议!
  • APD 的重点是什么? 是否可以在没有转换器的情况下使用转换器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    电流镜和监测的器件专为应监测 APD 电流的应用而设计。

    在您的应用中、 不需要电流镜和监控器件。 您可以按如下所示完全禁用此部件

    • 以红圈形式将两个引脚连接到 GND;
    • 使五个引脚呈蓝色圆圈浮动。

    因此、TPS61391可以配置为正常的升压转换器。

    如果可能、您能否分享您的应用? 谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 应用是经皮电刺激。

    对于 APD 和监控功能、我仍然有一些困惑。 实际上、我们在输出端集成电流限制和电流监控器会  很有用、因此如果 TPS61391可以直接实现这些功能、那就很好了。

    1. 您能详细说明一下 APD 吗?  我不理解这是如何限制电流的。 这里需要哪些外部组件?
    2. 输出短路电流限制(通过 R_SHORT 设置)是否独立、或者它是否仅与 APD 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    以下是典型应用、供您参考。

    您能否详细介绍 APD?  我不理解这是如何限制电流的。 需要哪些外部组件?[/QUOT]

    APD 电压接近 VOUT。 电流从 VOUT --> MOMIN -->内部电路--> APD -->负载的流动受到监控和限制。 最大电流仅可通过 ISHORT 引脚上的一个电阻器进行设置。

    输出短路电流限制(用 R_short 设置)是独立的还是只能与 APD 配合使用?

    只有电流 从 VOUT --> MOMIN -->内部电路--> APD -->负载受到 R_SHORT 的限制。

    如果您不使用电流镜的部件和监控功能、则来自 VOUT -->负载的最大电流由正常峰值开关电流决定、没有 VOUT 短路保护。

    此致

    Lei

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想现在就明白了。

    不过、我对设计仍有一个问题。

    第8.2.2节显示了一个示例应用、其参数与我的用例类似。
    在我看来、Lmax 和 Lmin 都是用典型值计算得出的、不应该用数据表中的最大值/最小值计算吗?
    例如、Lmax 使用0.8A 的 I_lim 和600kHz 的开关频率。 如果我们使用800kHz 和1.2A、则会大幅降低最终 Lmax 值、从而缩小 L 的裕度

    在我的应用程序中、正像我所说、这使该 IC 的可行性和不可行
    - Vin =从3V 到5.5V
    - Vout = 50V
    -从0mA 到10mA max 的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    [报价 userid="571113" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392725/tps61391-apd/5332729 #5332729"]例如、Lmax 使用0.8A 的 i_lim 和600kHz 的开关频率。 如果我们使用800kHz 和1.2A、则会大幅降低最终 Lmax 值、从而缩小 L 的裕度[/报价]

    您的理解是正确的。 计算得越严格、Lmax 就越小。

    在您的应用中、您只需出于以下三个原因选择4.7μH 电感器即可。

    1.  我们已验证了非常接近您的应用、其中电感器为 4.7μH;
    2. 大多数单元都有"典型"值、因此实际上可以使用典型值来计算 Lmax。 LMAX 不是强制性限制。  
    3. 如果电感器过小、则会担心最大 Iout 会出现问题。

    此致

    Lei