This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在次级侧采用低压 PFC

Guru**** 2526900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393609/ucc28180-low-voltage-pfc-on-the-secondary-side

器件型号:UCC28180

工具与软件:

我的一个应用希望用 PFC 校正后的应用代替由24VAC 次级变压器供电的标准整流电容器交流/直流电源。 这将是一个使用 CCM 或 CrM 在~ 200W 下交流输入到输出~35V 直流的升压稳压器。  由于设备中的位置、我无法接入电源。 出于安全原因、我无论如何都不希望它们保持低电压。  

但我看到所有 PFC 控制器示例都是直接由市电供电。 大多数市场中超过75W 的器件需要 PFC、因此我很惊讶现在还没有更多现成的解决方案。 我缺少什么?

UCC28180是否合适?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    24VAC 输入上的功率因数校正实际上相当不常见、但这当然是可以实现的。  

    输出电压需要高于标称24Vac 电源轨预期的最大峰值输入电压。  例如、如果24Vac 达到24Vac +/-10%、则24 * 1.1 * 1.4142 = 37.33Vpk。  使用390V/375Vpk = 1.04的典型高压比、Vout 应设置为至少38.8Vdc、不能超过~35V。  或者输入线路的正变化幅度高于+10%。   

    您无需担心要接触交流电源;24VAC 变压器可提供与线路的安全隔离。  在 离线应用中、PFC 通过非隔离式升压 转换器实现、因为下游直流/直流转换器负责安全隔离问题。  

    UCC28180 PFC 控制器是一款相当简单的器件、它应该能够使用24VAC 电源来执行 PFC。  所有功能都应缩放到24Vac 电平。  

    此致、
    Ulrich